This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24085:关于 BAT 的电阻器和 ISET 的电容器

Guru**** 2640205 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053580/bq24085-about-resistor-of-bat-and-capacitor-of-iset

器件型号:BQ24085

专家您好!

我们的客户将设置 I (OUT) 400mA。

因此、他们希望知道、他们可以将 R8从390欧姆设置为0欧姆、将 C3从0.1uF 设置为开路。

请给我回答。

下面是 EVM 原理图和数据表注释。

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    是的、没关系。 您可以参阅数据表的图18以获取示例。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我有一个关于工作温度的简单问题。

    在 BQ24085数据表上。建议运行条件的 Tj 和封装信息的运算温度(℃)是相同的规格。

    但是、

    在 BQ2406x 数据表上。建议运行条件的 Tj 和封装信息的运算温度(℃)是不同的规格。

    TJ 为 0~125 (℃)、但 Op Temp (℃)为-40~85 (℃)。

    这是我的问题。

    1.封装信息的 Op Temp(℃)单位是否与 Tj 相同?

    2、正确的规格是什么。  BQ2406x 上封装信息的 OP Temp(℃)?

    3、如果这种区别不是拼写错误、您能向我解释一下吗?

    请问您能回答每一个问题吗?

    这是 BQ24085

    这是 BQ2406x

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    1. 这些是不同的值、您可以阅读此帖子以了解更多信息: e2e.ti.com/.../free-air-vs-ambient-temperature
    2. 请查看第2页上的值。  包装信息值显示为排印错误。 感谢您指出这一点。

    我还推荐这篇文章: https://resources.pcb.cadence.com/blog/2020-junction-temperature-vs-ambient-temperature-transistor-temperature-operability

    此致、

    Nick