This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD25310Q2:数据表中的信息不正确。 漏极&放大器;源极引脚在至少一个图上交换!!!

Guru**** 2502185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054929/csd25310q2-info-in-datasheet-is-incorrect-the-drain-source-pins-are-swapped-on-at-least-one-of-the-diagrams

器件型号:CSD25310Q2

数据表中的引脚排列图交换了漏极和源极引脚、而与之相比:
1) 1)这些器件的标准引脚排列
2)同一数据表中几页后显示的内容-第四页顶部的两种布局。

我要附上两张图的屏幕截图。 其中至少一个必须是错误的。

引脚版本具有4个引脚+连接到源极的大散热焊盘、该版本在数据表中有两次提及、 这是信任该信息的原因、如果没有理由反对该信息-我今天查看了超过50个 p-CHAN MOSFET SON-6/DFN-6封装的数据表、其中100%的器件连接到漏极、如另一个图所示。 该引脚似乎是采用6引脚封装的单个 p-CHAN MOSFET 的标准、而且引脚非常受人尊敬。 除了此 TI 器件、我找不到一个例外情况、甚至该器件在其数据表中也不一致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您关注 TI FET。 我检查了数据表、认为您是正确的。 第4页上的散热测试板插图的标签不正确。 漏极和源极端子被交换。 第1页的顶视图图正确。 大型散热焊盘连接到源极端子。 我们将更正数据表、尽管完成该数据表可能需要一些时间。

    此致、

    John Wallace

    TI FET 应用