This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24083:BQ24083应用原理图审阅请求和查询

Guru**** 1079370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054509/bq24083-bq24083-applied-schematic-review-requests-and-inquiries

器件型号:BQ24083

您好、TI 专家。

应用了客户的 BQ24083DRCR 并配置了电路。
---------------------------------------- ----
充电 IC 设置如下。
-输入电压:5V
充电电流设置:360mA、2.2K 欧姆
充电电压设置:4.2V
---------------------------------------- ----

Q1)请查看电路。 如果有任何更正、请告诉我吗?

Q2)当通过电源输入5V 电压进行充电时、会显示370mA 的电流。

此时,STAT1和 STAT2引脚指示充电完成为“0 (0V)”和“1 (3V)”。

作为参考、STAT1和 STAT2引脚连接到 MCU、MCU 引脚设置设置设置为输入/上拉/中断。

当电源电流消耗为370mA 时、我希望状态显示为快速充电、但它与我预期的不同、因此我想询问这一点。

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Grady、您好!

    从数据表表1中、 "关"表示开漏晶体管已关(LED 也将关断)。  

    [引用 userid="459548" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054509/bq24083-bq24083-applied-schematic-review-requests-and-inquiries "]目前,Stat1和 STAT2引脚指示充电完成为"0(00)"和"1(3V)"。[/引用]

    这是快速充电过程中的预期行为。 0V -打开、3V -关闭

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick

    感谢您的回答。

    随附的原理图中是否有任何需要更正的地方?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Grady、

    原理图看起来不错、如果适配器有噪声、他们可能需要考虑在输入/输出上添加0.1uF 电容器。

    此致、

    Nick