请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:UCC28070您好!
我是初级电源设计人员、仍处于学习状态。 我很高兴您 能向我推荐能够在高达2、5kW 的可变负载下提供稳定360V 直流输出的设计(器件)。 我尝试使用 UCC 28019、但要在较低的负载下使用它、我需要使用大线圈(峰值电流约为20A、电感大、线圈将非常大)。 在使用最小计算电感的情况下,PWM 输出与线圈上的可闻噪声(可能只有几赫兹)配合使用。 达到200W 负载嗡嗡声后、Aprox 消失。
因此、我可能需要使用电感更高的升压线圈、它将是如此之大...
还是不同的设计->更快的 PFC?
可以推荐给我吗? 谢谢