请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25710 大家好、团队、
下图显示了 VSYS 为 Vsrn (电池电压)+160mV ±2%。
160mV 是固定值吗?
如果该值可能发生变化、您能否共享条件和范围?

此致、
Koyo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
下图显示了 VSYS 为 Vsrn (电池电压)+160mV ±2%。
160mV 是固定值吗?
如果该值可能发生变化、您能否共享条件和范围?

此致、
Koyo