This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:需要用于6节和11节 LTO 电池的完整250A BMS

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054854/bq76940-complete-250a-bms-for-6s-and-11s-lto-cells-required

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件: BQ76952

我们正在寻找建议 、以便利用 BQ76940模块完成具有250A 功能的 BMS 的设计。 它们适用于6S 和11s 配置的 LTO 电池组。