请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76940 主题中讨论的其他器件: BQ76952
我们正在寻找建议 、以便利用 BQ76940模块完成具有250A 功能的 BMS 的设计。 它们适用于6S 和11s 配置的 LTO 电池组。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Matthew、您好!
不 建议将 BQ76940用于钛酸锂电池。 它旨在与标称电压更高的电池配合使用。
BQ76952现已发布、可能可以正常工作、但目前我们面临库存问题。 因此、这些可能不是现成的。
此致、
Luis Hernandez Salomon