This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548D22:两个遥感方案请参见

Guru**** 2515675 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548D22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055004/tps548d22-two-remote-sense-scheme-consult

器件型号:TPS548D22

大家好、

客户 目前正在使用我们的 TPS548D22为其电路板中的两个 CPU 供电。 总体架构如下所示。 现在、客户希望同时为 CPUA 和 CPUB 添加两个遥感点。 我们有没有这方面的成熟方案? 非常感谢。  

最棒的

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    为了实现多点远程感测方案、我通常建议您仔细注意输出电压布线布局中的详细信息。 具体而言、该方案要求从电感器输出到 CPUA 和 CPUB 的 PCB 布线的串联电阻相同(或尽可能接近相同的电阻值)。 然后、TPS548D22的遥感线路(分别为 RSP 和 RSN)可被路由至其中一个 CPU、并且每个 CPU 的电压将是一样的。

    希望此图能澄清我的意思:

    在本例中、R1和 R2分别是从电感器输出到 CPUA 和 CPUB 输入的 PCB 布线的电阻。 如果可以完成布局、使 R1 = R2且每个 CPU 消耗的电流几乎相同、则感测线路可以路由到一个 CPU、每个 CPU 看到的电压将与上面显示的电压相同。

    此致、

    Alec Biesterfeld