This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS735:电压低于推荐值

Guru**** 2691285 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS735

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055147/tps735-lower-voltage-than-recommended

器件型号:TPS735

您好!  

我有一位客户正在使用 TPS735的可调节版本来提供2.5V、1.8V 和1.5V 输出。

即使建议的最小电压为2.7V、它们仍使用2.5V 的最小输入电压。

客户表示这在他的所有测试中都能正常工作、  

由于在 D.S 中不建议这样做,您能不能就他在使用此低电压时可能遇到的问题提出建议?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:  

    最大的风险是某些器件可能无法导通、因为 UVLO 上升阈值的最大值为2.65V。  

    如果器 件确实导通、则应运行、但请注意、数据表中列出的 EC 表规格在技术上不再适用于客户的用例。 它们可能会获得类似的性能、但可能会看到精度等规格的变化。  我们无法确保 EC 表条件之外的规格、因此客户需要验证其是否满足其应用的需求。