This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2561:TPS2561故障引脚内部电阻

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055028/tps2561-tps2561-fault-pin-internal-resistance

器件型号:TPS2561

尊敬的 TI 专家:

对于以下自动重试实现、当发生 OC 时、故障被拉至低电平、0.22uF 电容将通过 FAULT 引脚放电。

是否有任何下拉电阻限制放电电流?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否 内部 Mos 应具有放电电电阻、而不是0欧姆、但规格中未指明。

    无需担心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。