This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2412:100A 功能支持

Guru**** 2502385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054116/tps2412-100a-capability-support

器件型号:TPS2412

各位专家、您好!

我们是否可以知道 TPS2412或其他 ORing 解决方案是否可以支持100A 的外部 MOSFET 驱动电源功能? 非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    您能帮助我们了解 什么是最终应用和用例(要求)。 我们将能够相应地建议合适的器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、您好!

    此应用是服务器、支持12V (100A)/12VSTB (3A)作为 ORing 实现。 我们是否可以知道 TPS2412是否适合它? 非常感谢!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    是的、TPS2412可用于服务器设计中的12V、100A ORing 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、您好!

    请问您是否有适用于100A 应用的参考设计? 我们想知道我们如何了解此应用的 MOSFET (数量)/外部设计。 非常感谢!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    遗憾的是、我们没有 任何适用于100A 应用的参考设计。 编号 所需的 MOSFET 的热性能取决于热性能- RDS (on)、RQJA (布局、冷却、散热器)、最大电流温度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、您好!

    那么、我们能否为您提供客户的 MOSFET 规格、您可以通过邮件检查设计? 非常感谢!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    是的、请与我们分享客户原理图。 我们可以查看和评论。