This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27762:适用于轻负载的 PFM 和恒定开关频率

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27762
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054414/lm27762-pfm-and-constant-switching-frequency-for-light-load

器件型号:LM27762

尊敬的先生:

我的设计使用 LM27762、其输入电压为5.0V、输出电压为+4.5V/-4.5V。 根据数据表、我的 C1值为1uF (0603 X7R)、CCP 值为4.7uF (0805 X7R)。 OU-上的负载电流在20mA 和80mA 之间变化。  

到目前为止、电路工作正常。 我唯一的问题是 LM27762始终处于 PFM 模式、其周期频率约为60至100kHz、具体取决于负载电流。   PFM 模式和恒定开关之间的转换会产生较大的纹波、这对我的电路来说是一个问题。  此外、我需要将开关频率提高、使其远离敏感信号的带宽。

如何使 LM27762提高其开关频率并 保持 恒定开关模式? 我很高兴在我的特定负载 条件下使用 Webench 来仿真电路、但 LM27762已从仿真工具中移除。 那么、您能否帮助我找到正确的器件值、以便在轻负载条件下稳定电荷泵以实现恒定开关?

此致、谢谢

亚历山大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexandre、

    Webench 不支持 LM27762、因为它是一款较旧的器件。 但是、 产品文件夹中提供了 PSPICE 瞬态模型。

    我看到的唯一提高开关频率的选项是在输出端添加额外的电阻负载。 这是否适合您?

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    感谢您的回复。 可以添加电阻负载、但为了节省功耗、我更愿意避免添加电阻负载。 我进行了一些测试、为了使 LM27762 达到连续开关、我必须将输出电流从20mA 提高到100mA。 您对降低 C1和 CCP 值的看法是什么、这对于稳定性或瞬态响应是否有风险?

    此致、

    亚历山大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexandre、

    可能将 C1和 CCP 减少2倍有助于减少所需的电阻负载数量。 我看不到它在没有额外负载的情况下会进入连续开关。  不过、使用较低的 C1和 CCP 值时、瞬态性能可能会更差一些。

    此外、您还可以将电阻负载添加到 CCP、而不是 LDO 输出端。 这将通过 LDO 节省损耗、从而略微有所帮助。

    您能告诉我您的终端设备是什么、您的敏感信号的带宽是多少? 有助于我们了解您的需求、以便我们可以将此信息反馈给我们的新产品开发。

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    非常感谢您的反馈。 为了保护 LDO、直接向 CCP 添加额外负载是一个很好的主意、我将尝试它。 我还将尝试将 C1和 CCP 减少2。

    这适用于音频产品。 测得的带宽为22kHz。 目前、LM27762在60kHz - 100kHz 范围内产生的噪声成分过高、并会产生混叠问题。 使用音频分析仪测量信号会将此噪声显示回低频带宽中、从而得出较差的测量值。

    此致

    亚历山大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexandre、

    感谢您提供相关信息。

    如果您需要任何进一步的支持、请告诉我。

    此致、

    瓦伦