尊敬的先生:
我的设计使用 LM27762、其输入电压为5.0V、输出电压为+4.5V/-4.5V。 根据数据表、我的 C1值为1uF (0603 X7R)、CCP 值为4.7uF (0805 X7R)。 OU-上的负载电流在20mA 和80mA 之间变化。
到目前为止、电路工作正常。 我唯一的问题是 LM27762始终处于 PFM 模式、其周期频率约为60至100kHz、具体取决于负载电流。 PFM 模式和恒定开关之间的转换会产生较大的纹波、这对我的电路来说是一个问题。 此外、我需要将开关频率提高、使其远离敏感信号的带宽。
如何使 LM27762提高其开关频率并 保持 恒定开关模式? 我很高兴在我的特定负载 条件下使用 Webench 来仿真电路、但 LM27762已从仿真工具中移除。 那么、您能否帮助我找到正确的器件值、以便在轻负载条件下稳定电荷泵以实现恒定开关?
此致、谢谢
亚历山大