This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62090-Q1:工作温度和 Tj 温度

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62090, TPS62090-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054985/tps62090-q1-operation-temperature-and-tj-temperature

器件型号:TPS62090-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS62090

大家好、

我看到这两个器件的 Tj 相同。

请告诉我为什么 TPS62090工作温度高达85°C、但 TPS62090-Q1工作温度高达125°C?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zirui、

    这两种器件都必须遵循不同的测试标准、才能实现终端应用。 通常、Q1器件符合汽车标准、需要更高的温度测试流程。 器件在数据表中具有不同的热参数。  

    您能否分享有关这两种器件比较的更多详细信息?  

    此致、

    Tanvee