This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS628501-Q1:配置为反相

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS628501, TPS628501-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053469/tps628501-q1-configuring-as-inverting

器件型号:TPS628501-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS628501

大家好、

我的客户  想知道 TPS628501是否可以配置为生成负输出电压?

我们 在 PSPICE 中找不到 TPS628501的仿真模型、因此我想看看您的团队是否可以确认他们是否可以使用 TPS628501生成负输出(-1V @ 300mA)。

谢谢、
Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitchell、

    TPS628501-Q1的设计不支持负电压。 您能否建议器件的工作输入电压和终端应用?

    PSpice 模型可通过以下链接获取: https://www.ti.com/product/TPS628501-Q1#design-tools-simulation

    此致、

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIN= 4.5V

    VOUT =-1V @ 300mA

    汽车激光雷达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已下载 TPS628501-Q1模型。

    已运行瞬态10ms 仿真、但 VOUT (输出)保持在0V、而不 是按照应用手册说明达到1.8V。  

    在10us 延迟后、VIN 转换为0-5V、这符合预期。

    不确定为什么 TPS628501未在仿真中打开。

    适用于 TI 版本17.4的 PSPSICE

    能够使用 PSPICE 工具成功仿真其他器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francis、

    在给定条件下、仿真工作正常。 您可以检查仿真配置文件吗? 是否正确设置了所有参数。  

    我要连接模型平台和仿真结果。 运行仿真的时间范围为2ms。  

    此致、

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Tanvee 的回应。

    我将仿真配置文件设置为在瞬态响应仿真中运行10ms。

    但是、我没有在电容器上设置初始条件。  

    我能够下载其他降压转换器的一些瞬态仿真模型、它们看起来工作正常。

    不确定我的行为是什么。

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francis、

    您能否共享用于仿真的模型 RAN? 它将提供更好的视图来了解这里的问题。  

    此致、

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tanvee、

    如何与您分享该模型?

    它是我从 TI 网站下载的文件。

    我尝试使用下面的"插入"选项、但我不确定它是否已正确上传

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TPS628501_2D00_Q1_5F00_TRANS.DSN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francis、

    我已使用邮件 ID 向您发送脱机请求。 请在此处共享模型。  

    我将使该线程脱机。

    谢谢、

    Tanvee