This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33640:器件 isn#39;t 可用、是否有其他选择?

Guru**** 2503345 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054990/lmr33640-part-isn-t-available-there-is-some-alternative

器件型号:LMR33640

大家好、我是来自意大利的 Marco。 我有一个采用 LMR33640器件设计的电路板、我已经在去年投入生产、它是一个经过测试和批准的功能电路板。 问题是该部件不可用。 是否有一些替代器件具有相同的引脚排列和相同的外部组件配置?

以下是我的系统配置:
输入电压:14~24 V 直流
输出电压:12V 直流
最大输出电流:2A

然后、我需要一些兼容的器件、首先是无法更改的引脚分配、该引脚分配到已有的板上。

非常感谢、Marco