This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156H:升压转换器出现瞬态问题。

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155, LM5156H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054454/lm5156h-boost-converter-is-having-transient-problems

器件型号:LM5156H
主题中讨论的其他器件:LM5155
所附设计是使用 LM5155快速入门指南创建的、并使用 LM5156H (元件选择因器件可用性而严重偏离)。  电感器是一种金属 OC107125-2、两股13AWG 导线各7圈。  我连接了电感器的电感与电流曲线。  FET 是一款具有16m Ω Rdson 的 IPD200N15N3。  我附加了来自 webench 的瞬态仿真结果、其中显示了我所拥有的设计应该产生的 结果应该大于足够的结果。  在实践中、升压转换器的电压下降了~10V、然后在负载从最小电流升至8A 时进行缓慢恢复。 如何解决此问题?  
谢谢你。
Webench 结果为 PDF:
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    地狱尼尔  

    感谢您的联系。 您能否确认设计的规格(输入电压、输出电压、输出电流和开关频率)? 您是否有任何可与我们分享的负载瞬态示波器图? 监测 CS 引脚上的电压也会很有帮助;此外、您能否检查 CS 引脚(Rcs1、CCS)上的 RC 滤波器的值? 我很期待收到您的回复。  

    此致、  

    Em  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EM、  

    感谢你的答复。 以下是更多信息:

    VIN = 13-16V
    VOUT = 60V
    LOUT = 6uH @ 20A、3uH @ 70A、请参阅附加到此帖子的较新图
    开关频率= 250kHz
    CS 引脚具有一个750欧姆的斜率补偿电阻器、无滤波器
    补偿网络为5.8k 和33nF
    电压反馈分压器为300k 和5.1k
    与其他元件相同、电感器是其中两个串联的(实际上两个芯缠绕在一起):  
    这是在驱动电机驱动器的转换器输出端测量的电压。 黄色迹线表示输出电压、蓝色迹线表示输入电压。
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neil、  

    感谢您的回复。 首先、我建议在 CS 引脚上使用 RC 滤波器(如100欧姆和100pF)、以便滤除寄生引起的尖峰并避免触发错误的电流限制。 您的 VIN 看起来也不是那么稳定、您是否也有开关节点和 COMP 引脚的图?  

    此致、  

    Em