请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5156H 主题中讨论的其他器件:LM5155、
所附设计是使用 LM5155快速入门指南创建的、并使用 LM5156H (元件选择因器件可用性而严重偏离)。 电感器是一种金属 OC107125-2、两股13AWG 导线各7圈。 我连接了电感器的电感与电流曲线。 FET 是一款具有16m Ω Rdson 的 IPD200N15N3。 我附加了来自 webench 的瞬态仿真结果、其中显示了我所拥有的设计应该产生的 结果应该大于足够的结果。 在实践中、升压转换器的电压下降了~10V、然后在负载从最小电流升至8A 时进行缓慢恢复。 如何解决此问题?
谢谢你。

Webench 结果为 PDF: