This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5958:[TLC5958]有关 LOD 函数的查询

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052352/tlc5958-tlc5958-inquiries-about-lod-function

器件型号:TLC5958

大家好、TI 支持团队

审查工作正在进行中,请参阅文件 www.ti.com/.../slva645。

关于 LOD 函数、"3.8.3建议的 LED 开路检测过程"指南如下。

是否必须设置 Gs=FFFF?

我可以输入另一个值吗?

如果您可以输入不同的值、请告诉我如何设置。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、TI 支持团队

    请对此问题迅速作出答复。

    谢谢。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    ‘通过 DETECT 电路输出的 LOD 数据仅在该 OUTXn 输出通道的“导通”期间有效。 对于关闭的输出,LOD 数据始终为‘0’。 因此、当运行 LOD 函数时、有必要设置 Gs=FFFF。

    BR

    徐美奈