This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92638-Q1:对于 PWM3,如果我们仅使用 CH5而未使用 CH6,如何连接 CH6以避免故障报告?

Guru**** 1136060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054208/tps92638-q1-for-pwm3-if-we-use-ch5-only-and-ch6-did-not-used-how-to-connect-ch6-to-avoid-fault-report

器件型号:TPS92638-Q1

你(们)好  

对于 PWM3,如果我们仅使用 CH5而未使用 CH6,如何连接 CH6以避免故障报告?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您将使用多少个通道?

    如果您仍然需要连带失效功能:1.将 CH5和 CH6连接在一起并更改 PWM3的占空比以获得相同的电流;2. Ch6将电阻器连接到 GND;

    如果您不需要任何故障、则全部故障:将一个上拉电阻器连接到 FAULT 引脚、以确保上拉电流>1mA。

    BR、Gracie