This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6983:通用阳极等效可用?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054498/tlc6983-common-anode-equivalent-avail

器件型号:TLC6983
主题中讨论的其他器件:LP5860

 TLC698 是一款非常好的器件。

但我想知道为什么它是共阴极? 市场上的大多数 RGB LED 都是共阳极。

那么、我的问题是、对于共阳极 RGB LED、是否有一个16x16 RGB LED 矩阵解决方案?  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    共阴极可为 R/G/B 支持单独的 VLED 电源、从而降低功耗。

    随着窄像素间距显示的发展、共阴极 LED 的共享也在增加。

    我们有另一个 LP5860器件,它可以驱动11*6 RGB LED 矩阵。

    BR

    徐美奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的回答。 我在任何分配器上都找不到任何具有共阴极的1x1mm 或1,66mm LED。

    您能否为适当的共阴极 RGB LED 提供 MPN?

    谢谢、致以诚挚的问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    终于找到了一个: B3SK3RGB-F6C0001HOU1930

    大多数分销商(至少在德国)在其分类中不提供共阳极或共阴极的滤波器... 这使得至少现在很难找到这些二极管。 DigiKey 能够过滤通信阴极。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Christopher、

    请发送电子邮件至以下地址 :monet-xu@ti.com。 我将在我们的营销部门寻求帮助~

    BR  

    徐美奈