This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63606:封装轮廓

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM63606
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054728/tpsm63606-package-outline

器件型号:TPSM63606

大家好、团队、

我对 TPSM63606封装概述有疑问。

  1. 根据封装外形、0.5mm 间距引脚(引脚#2~ 7和#10~ 15)是否与中心稍微偏离?
  2. 您能告诉我引脚1 (#16)和引脚8 (#9)的尺寸吗?
    引脚8和引脚7之间有尺寸、引脚2和引脚1之间有尺寸、但也想知道从封装边沿到引脚8和引脚1之间的尺寸。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将与该器件的产品工程师联系、并尽快与您联系。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sato-San:

    引脚围绕中心线对称放置。

    2.引脚1的中心到封装边沿的距离为5.5/2 - 1.275 - 0.875 = 0.6mm。 引脚宽度为0.5mm (0.4-0.6mm)、因此引脚边缘到封装边缘的距离为0.6 - 0.5/2 = 0.35mm。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TIM-SAN、

    感谢您的评论。

    根据封装外形、引脚7的中心线到中心线的距离为1.275mm。 如果引脚围绕中心线对称放置、则距离应为1.25mm、因为引脚间距为0.5mm。 因此、我认为这些引脚稍微偏离中心线。 出什么问题了吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦,是的,有一个偏移量--也用这里显示的0.875mm 和0.925mm 尺寸表示:

    换句话说、引脚1和2之间的间距比引脚7和8之间的间距高0.05mm。