This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:问题

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054176/tps61022-question

器件型号:TPS61022

各位专家、您好!

我的客户有以下问题。 请回答这些问题吗?
1.如果在器件正常运行时将外部电源电压(小于 VOUT 引脚的额定电压)连接到 VOUT 引脚、器件是否会损坏/反向电流?
2. 如果在输入电压低于 UVP 或 EN 引脚为"L"时外部电源电压(低于 VOUT 引脚的额定电压)连接到 VOUT 引脚、器件是否会损坏/反向电流?

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwar-san、

    请根据您的问题查看我的回复:

    1.如果在器件正常运行时将外部电源电压(小于 VOUT 引脚的额定电压)连接到 VOUT 引脚、器件是否会损坏/反向电流?

    [WW]当 TPS61022 处于 PFM 运行模式时、不允许反向电流。 但是、请注意、如果器件处于直通状态或 FPWM、则仍然允许反向电流。


    2.  如果在输入电压低于 UVP 或 EN 引脚为"L"时外部电源电压(低于 VOUT 引脚的额定电压)连接到 VOUT 引脚、器件是否会损坏/反向电流?

    [ww]关断时、器件应真正断开输入和输出之间的连接。

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhao、

    我只想确认问题1的答案。
    -如果器件处于 PFM 运行状态、则反向电流将不流动。
    -如果器件处于直通状态或 FPWM、则反向电流将流动。 但器件不会损坏。
    我的理解是否正确?

    此致、
    福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwar-san、

    -如果设备处于 PFM 运行状态,则反向电流将不流动->是

    -如果器件处于直通状态或 FPWM、则反向电流将流动。 但器件不会损坏。-->无法保证流经 TPS61022的电流不受控制。 如果反向源具有大电流能力、则可能会损坏 TPS61022。

    文豪