This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM62460-Q1:引脚间距

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM62460, LM73606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054601/lm62460-q1-pin-pitch

器件型号:LM62460-Q1
主题中讨论的其他器件:LM62460LM73606

大家好、

由于交付问题、我的客户考虑将 LM62460用作 LM73606的替代选项。

您能否在下面的屏幕截图中将引脚间距标记为红色圆圈?

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MGo-San、

    让我与封装团队一起探讨这一点、并向您提供更多信息。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MGo-San、

    在额定条件下、引脚6和引脚7之间的距离约为225um。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jimmy–San、

    感谢您的确认。

    遗憾的是、由于制造限制、客户无法接受小于0.5mm 的引脚间距、因此无法使用该器件。

    此致、

    Shota Mago  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MGo-San、

    这是我第一次听说这个、所以我很好奇。  

    这是否是机器功能问题、因为它们无法确保装配可靠性?  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jimmy–San、

    正确。 一些日本工业客户不能接受小于0.5mm 间距的封装。

    此致、

    Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。

    感谢您对此进行的澄清。