This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568230:原理图查看 TPS56823012V 输入转5V/8A 输出

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054532/tps568230-schematic-review-tps56823012v-input-to-5v-8a-output

器件型号:TPS568230

您好!  

我在 WBench 中对该电路进行了仿真、并希望:

-这些计算的原理图审阅和验证

-为什么 WBench 建议使用 ECO 模式运行?

谢谢


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以输入您的要求、Webench 将创建一个原理图供您参考。  

    2.否、Webench 不会执行此建议、使用 Eco-mode 或 FCCM 或 OOA 模式由用户配置。 下面是配置方法:

    如果您有更多问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、对于估计在5V 时消耗7A 电流并由适配器供电的器件、建议使用哪种模式(无电池、无节能要求)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于重负载,无论采用 Eco-mode 或 FCCM 或 OOA 模式,设备行为都是相同 的。

    对于轻负载、Eco-mode 和 OOA 的效率更高、但 Vo 纹波更大、而 FCCM 的 Vo 纹波更小、但效率更低。