This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 经济实惠的直流/直流转换器/SMPS 设计理念和合适的拓扑

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740, LM5021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054468/inexpensive-dc-dc-converter-smps-design-idea-and-suitable-topologies

主题中讨论的其他器件:UCC28740LM5021

你(们)好。

我正在寻找可适用 TI 电源解决方案的定制设计。

我的目标是开发一 个具有以下参数的 DC-DC 可选负载(反激式、降压、隔离式等)转换器:

输入:250至650 VDC

输出:24V/5A、5V/3A、12V/2A

以下链接不包含任何适用的解决方案 https://www.ti.com/power-management/acdc-isolated-dcdc-switching-regulators/isolated-dcdc-converters-modules/products.html

但愿你能为我提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我将在另一个主题中回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他线程因编辑错误而被删除。 请在此处重放。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM5021、UCC28740适用于反激式拓扑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="494467 " URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054468/inexpensive-dc-dc-converter-smps-design-idea-and-suitable-topologies/3901592 #3901592"] LM5021、UCC28740适用于反激式拓扑[/引用]

    尊敬的 Jerry:

    感谢您的推荐。

    请记住、我的应用需要宽输入电压范围!

    让我们假设转换器对于所有输出都是单独的。

    UCC28740 :是一个不错的选择。 隔离式、反激式和 CV.CC 正常。 根据数据表、其 HV 引脚的最大电压为700 V。应用电路显示、 其输入中包含一个电桥二极管、支持交流电压。 不适用于直流/直流应用? 如果是这样、我将计算此数据表中提到的参数。

    LM5021:其输入 与 我的应用不匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压为直流、您可以移除全桥整流器。 如果您需要 UCC28740更专业的技术支持、可以使用器件型号  UCC28740开始新的线程。  我可以为您简要介绍 一下 UCC28740。

    BR

    徐杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="494467 " URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054468/inexpensive-dc-dc-converter-smps-design-idea-and-suitable-topologies/3902630 #3902630"]\n 根据您的规格、输入电压为直流电压、您可以移除全桥整流器。 如果您需要 UCC28740更专业的技术支持、可以使用器件型号  UCC28740开始新的线程。  我只能为您提供 有关 UCC28740的简短建议。[/QUERPLET]

    非常感谢。 让我们考虑这个部分。 同时、请提及参考设计和应用手册的链接。