This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302:如果请求的输出电压降低、则器件行为

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054444/tps54302-part-behavior-if-requested-output-voltage-is-reduced

器件型号:TPS54302

我有一个要使用 TPS54302的应用、它具有24和12V 之间的动态开关输出(反馈路径中的模拟开关)。

在此应用中、负载电流可能会有很大差异、介于1mA 至1A 之间;必须调整组件的大小以处理1A 的情况、因此我将具有相当大的输出电容。  因此、如果我在轻负载下输出24V 电压、然后将我的 ASK 切换为12V、那么我应该期望 TPS54302的行为是怎样的?  它是否只是脉冲跳跃、直到负载将输出缓慢地拉低至12V、此时它将再次开始引入 VIN 的贡献?  或者是否会发生愚蠢的事情?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当输出从24V 变为12V 时,轻负载是多少? 该输出电压变化需要多长时间?

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还没有完成所有的数字、但假设棒球场我有10uF 的负载只有1mA。  因此、当我切换反馈网络时、反馈电压将过高达0.12秒、而轻负载会缓慢地将电荷从这些输出电容器中拖回。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    这是我对这种用途的看法。 让我们以2类示例进行讨论。

    1.输出电压变化:12V->24V。 对于 tps54302、它将感测到输出(FB 电压)低于预期、并将增加占空比以支持24V 电压。

    2.Vout 变化:24V->12V,对于 tps54302, 它将感应输出(FB 电压)大于预期,并将降低占空比以支持12V。 如果变化速度足够快,瞬态 将变得平滑。 如果变化缓慢,则可能触发 OVP 保护。 当 FB 引脚电压高于108%×Vref 时、高侧 MOSFET 被强制关闭。 当 FB 引脚电压降至104%×Vref 以下时、高侧 MOSFET 会再次启用。 因此,该瞬态也与负载条件有关,因为较大的负载将使输出快速下降。 因此,如果负载太轻,假设在最坏的情况下没有负载,输出电压可能需要足够长的时间下降到低于104% x Vref。

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好消息、这对我的应用来说是可以的。  这一切都是关于节能的,所以我不需要输出电压很快下降到12V --我只是不想继续投资,把它保持在24伏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    明白了。 我将首先关闭此案例,如果您有任何其他问题,请随时重新打开此案例。

    年轻