This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A91:TPS7A91反馈电阻值

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A91

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051936/tps7a91-tps7a91-feedback-resistor-values

器件型号:TPS7A91

让我来看看 TPS7A91。
数据表 P.18的表2、输出设置为 Vout:3.30V 的组合为 R1:3.57kΩ Ω、R2:1.15kΩ Ω。
R1:4.7kΩ Ω 和 R2:1.5kΩ Ω 的组合具有接近3.30V 的输出电压。
为什么您选择表2中显示的组合?
有什么原因吗?

此致、
Akihiko Yokouchi/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akihiko、

    两种组合都可以、您可以正确地看到、使用  R1:4.7kΩ 和 R2:1.5kΩ 会产生稍 高的输出、比使用 R1:3.57kΩ 和 R2:1.15kΩ 时的目标输出电压低0.2%、比使用 R1:Ω 和 R2:Ω 时的目标电压高0.5%。 但是 TPS7A91是一款1A 器件,因此 LDO 输出和实际系统中的负载之间可能存在一些 I*R 压降,根据终端应用的不同,最好将输出设置得稍高一点,以帮助抵消压降。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 尊敬的 Kyle:
    感谢你的建议。

    Akihiko Yokouchi/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 尊敬的 Kyle:

    让我来看看 TPS7A91。

    如果确定输出电压的电阻器组合不佳、输出电压的上升是否会延迟或可能会从 IC 产生噪声?
    顺便说一下、如果您按下表所示更改它会怎么样?
    是否可能影响 IC 的输出电压?

    此致、
    Akihiko Yokouchi/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akihiko、

    反馈电阻器不会延迟输出的上升或导致噪声。 如果反馈电阻器处于关闭状态、则只会导致直流输出电压偏移。  

    "后行"比"前行"更准确、因此这很好。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 尊敬的 Kyle:
    感谢你的建议。

    Akihiko Yokouchi/