This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25731:仅使用降压配置的设计

Guru**** 2519180 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054856/bq25731-design-for-using-only-the-buck-configuration

器件型号:BQ25731

我有一位客户对使用此电池充电器的降压拓扑感兴趣、使用2个 FET 而不是4个 FET 可以减少降压拓扑、从而减小 PCB 尺寸。 从数据表拓扑中可以看出、我们可能需要放置一个0Ohm 电阻器或连接 Q4仅使用降压拓扑。 我们是否有仅包含降压配置的原理图?

此外、 我们的客户有兴趣使用 WEBENCH 来帮助进行 L、R、C 选择设计。 我找不到适用于 BQ25731器件的器件。 我们是否有任何计算工具? 否则、我建议他们遵循数据表的"应用和实施"部分。