This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24078:what's 输出短路行为

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054443/bq24078-what-s-output-short-circuit-behavior

器件型号:BQ24078

您好!

器件的短路行为是什么?

重试并恢复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    OUT 上的短路检测将取决于其所处的模式。  

    在将器件置于电池补充模式时插入适配器时、OUT 处出现短路。 在补充模式下、一旦 OUT 下降 Vo (SC2)或低于电池电压250mV、就会检测到短路。  

    如果器件没有适配器且仅由电池供电、则阈值相同、但必须长于 tDGL (SC2)(250us)。  

    器件将关闭并启动短路恢复计时器。 在 Trect (SC2)(60ms)之后、器件将尝试重新启动 OUT。 如果仍然检测到短路、OUT 将关闭、循环重复。 过载状况消除后、OUT 将保持激活状态。

    此致、

    Anthony Pham