This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5088:输出电压下降问题

Guru**** 2551380 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050284/lm5088-vout-drop-issue

器件型号:LM5088

你(们)好

e2e.ti.com/.../LM5088Parameter-setting.pdf

附件是当前设置的参数,右侧的手写部分是实际值。 下图左侧显示了空载电压输出和 HG 波形、探针 CH1为输出、CH2为 HG 引脚

下图右侧显示了连接至10R (约4A)的波形变化。 原始直流40V 电压将降低输出。 请建议如何调整?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Gareth

    请逐个检查这些项目。  

    • 确保 Rs 值为1.43m Ω  
    • 如果 Rs 值正确、请尝试在 CS-CSG 添加 RC 滤波器
    • CS-CSG 布线应以开尔文连接到 Rs 电阻器。

    - Eric Lee (应用工程)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好
    我正在关闭此主题、因为我有一段时间没有听到您的声音。
    如果您仍在尝试解决此问题、请随意打开新主题或重新打开此主题。
    谢谢
    - Eric Lee (应用工程)