This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28019A:UCC28019AD

Guru**** 2811595 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UCC28019, TIDA-00443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053362/ucc28019a-ucc28019ad

器件型号:UCC28019A
主题中讨论的其他器件:UCC28180UCC28019TIDA-00443

如何 使用 UCC28019AD 设计升压跟随器电路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sagneitha、

    我可以为您提供的最佳示例是在升压跟随器模式下使用 UCC28180的参考设计。  UCC28180与 UCC28019类似。  请注意原理图中的"升压跟随器"电路块、该电路块根据 线路电压影响 VSENSE。

    https://www.ti.com/tool/TIDA-00443

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢先生...  在此设计中、电阻器 R1和 R2是否与 RFB1和 RFB2相同? 该分压器网络应遵循哪些设计步骤、因为它可能 会更改过压和欠压设置点  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sangeetha、如果您是指 UCC28019数据表中的 RbF1和 Rfb2、则 TIDA-00443中的 Rfb1为 R6+R7+R8、Rfb2为 R9。  请注意、电压跟随器电路使用 与输出电压感测相似的值。

    *已更正为参考 IDDA-00443设计指南:我没有此升压跟随器设计的经验,但我将遵循 TIDA-00443设计指南 P20上的设计过程。  由于 VOUT、OVP 和 UVD 都基于 VSENSE、 因此电平将按比例跟踪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 TIDA-00443的设计指南、在电压跟随器电路设计中(页码 20) 20)为什么基准电压取值为与 Vout (min)相对应的5V?  

    计算 R2 (方程式编号 54)为什么乘以系数2?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sangeetha、

    5V 是 UCC28180控制器内电压误差放大器的基准。

    2不是一个因素、而是 NPN 晶体管基极上最小电压(2V)的设计目标。  目标 最大值为3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    如果我们获取对应于最小 Vout 的5V 电压、 Vout (max)的引脚电压将会更高、这可能会超过过压检测点。  在设计时如何考虑这一点?

    文档中提到 、晶体管的基极电压根据  R3和 R4形成的分压器进行设置。 那么 R2如何与 该因子相关? (由于 R2仅包含 Vout 点的分频器网络)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设计用于 在 VSENSE 上以低 输入电压/输出电压提供5.0V 电压。  当 VSENSE ~4.75V/5.25V 时、会发生 OVP/UVP (有关更多详细信息、请参阅数据表)。 升压跟随 器电路按照 VIN 的比例修改 VSENSE 上的电压、以便随着 Vin 的增加、分压器电压将按比例降低、以应对 Vout 的上升。  您应该下载 TIDA-00443的设计指南和计算工具、以帮助您选择正确的值。

    R2是 Vout 分压器的下电阻器。   选择 R1/R2比率以将 VSENSE = 5V 设置为所需的 Vout。 在没有任何升压跟随器电路的情况下、当控制器在这个5V 附近进行调节时、这将保持一个恒定的 Vout 和不同的 Vin。  在连接升压跟随器的情况下、R2高侧的电压会随着 Vin 的增加(从而增加 Vout)而降低、从而在 VSENSE 上保持~5V。

    请在开始设计之前完整阅读文档。

    另请注意计算工具中的印刷错误(圆圈中 R2应为 R5)。