This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:SC8812A 等效双向降压/升压充电器控制器

Guru**** 2538080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS65987D, BQ25731, BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054689/bq25792-sc8812a-equivalent--bi-directional-buck-boost-charger-controller

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件:TPS25750TPS65987DBQ25731

大家好、

我正在进行移动电源设计、我已经为灌电流和拉电流选择了这款100W PD 控制器

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps65987d.pdf?ts=1637128929488&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

为此,我需要添加电池充电器 IC,您能不能建议我使用与此相同的电量( http://www.southchip.com/Private/Files/20190625152054520%E2%88%AESC8812A_datasheet_v0.5.9_en_brief.pdf )。

我参考过 BCQ25792、不确定是否能满足我的要求。

我的最终目标是为输入和输出提供 Type C 端口、请执行必要的操作。

谢谢

Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sagar:

    您可以在此处传达您对电池充电器的偏好吗? 我无法访问提供的链接。

    对于电池充电应用、我们实际上建议使用 TPS25750 (只要它是一个纯功率器件并且不需要交替模式)。 如果您需要 DisplayPort 等交替模式、我们建议您使用 TPS65987D。

    对于功率小于45W 的 PD 应用、我们建议使用集成式 BQ25792、但对于功率大于45W 的应用、我们建议使用充电器控制器 BQ25731。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。