请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25720 大家好 、
关于充电芯片 BQ25720的恒定电流充电功能、当前状态是实际充电电流与设定电流不同并且不受控制。 在调试状态下、它与充电电压15h 寄存器和3Eh 寄存器的最小电压相关。 当3Eh 和3Eh 的其中一个电压增加时、电流将增加、并在电流减小时减小。 当在手册中设置为12.64V (15h)和9.2V (3Eh)时、它不会充电。 具体的寄存器设置如下图所示。
有什么建议吗?