This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23730:此芯片支持 IEE802.3bt 4类(71W)???

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054280/tps23730-this-chip-supports-iee802-3bt-type-4-71w

器件型号:TPS23730

大家好、

我们将 TPS23730评估板用于我们的设计、它的功耗大约为60W。 但该设计应能够在最坏的情况下提供70W 的功率

我们遵循的评估板 TPS23730-EVM 适用于 IEEE802.3bt 3类、额定功率为51W。 但其评估板原理图显示了其输出轨上的12V、5A、这意味着60W。 它是正确的吗????

请确认相同的评估板设计是否支持我们满足60至70W 的功率需求??

此外、请向我们说明 TPS23730芯片是否支持4类 PoE++?

谢谢

Pradeep。 S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pradeep、

    12V/5A 是直流/直流转换器的设计目标。 因此、48V 适配器可以提供该电源。  

    功率受内部导通 FET 限制。 建议的最大电流为 1.2A、因此在48V 时为~57W。 但是、我们不建议功率超过51W。  

    对于70W 应用、请参阅 TI PoE 主页、并在设计和开发下查看我们的建议:  

    https://www.ti.com/power-management/power-over-ethernet-poe/design-development.html 

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Michael。。。

    此评估板上的另一个查询。 由于空间和高度受限、我们将从设计中遵循以下内容:

    1.尝试使用 IHLP6767DZER150M11 (9A、15uH)固定电感器而不是 L8电感器。

    2. L5部件高度大于6mm。 您可以为此部件指定最小要求吗? 如果有此类替代、请提供我们的帮助。

    谢谢

    Pradeep。 S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pradeep、您好!  

    L5也称为 EMI 扼流圈或共模扼流圈。 该器件充当共模电流的滤波器、有助于减少传导发射。  

    EMI 是一种系统级信号、这意味着它取决于系统内的许多因素、而不仅仅是一个部件。 影响 EMI 的一些因素包括布局、系统接地方式、拓扑、是屏蔽部件(如屏蔽电缆)、外壳材料等 所以很难说出需要什么,或者给出一个最小的规格--有些客户根本没有。  

    我建议至少为其中一个放置一个占位符、然后查找符合电源要求的 EMI 扼流圈。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师