This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27710:输入引脚上的 dV/dt 要求

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054515/ucc27710-dv-dt-requirement-on-input-pins

器件型号:UCC27710

大家好、

UCC27710的输入引脚(HI、LI)上是否有任何 dv/dt 要求? 我假设输入引脚和迟滞输入上的下拉电阻器可防止  https://www.ti.com/lit/an/scba004e/scba004e.pdf 等 dv/dt 引起的问题

此致、

佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takeshi、

    我通常提供有关驱动器输入信号上升和下降时间的建议、其中考虑到驱动器通常用于通常存在接地反弹或驱动器输入上来自功率级开关事件的高频感应噪声的应用。

    数据表中建议、如果使用输入 R/C 滤波器、建议至少在布局中做出规定、滤波器的时间常数为20ns 或更低。 这将转换为~60ns 的最完整上升时间。

    问题是、如果输入缓慢上升并且功率级在输入端切换并产生高频噪声、则在输入达到满振幅之前、驱动器输入端可能产生的噪声会导致驱动器启动错误触发或"抖动"。

    此致、