This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8300:PG 引脚上拉电源

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054707/tps7a8300-pg-pin-pull-up-supply

器件型号:TPS7A8300

大家好、团队、

我的客户考虑使用 TPS7A83和 TPS7A73、我对电源正常引脚上拉电源有疑问。
上拉电源是否可与 VIN 电压配合使用?
换言之、如果上拉电源电压超过 VIN 电压、器件是否会损坏?

此致、

Sato

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sato-San:  

    是的、两个器件都可以将 PG 引脚上拉至高于 Vin 电压。 然而、当 Vin 较低(小于~900mV)时、LDO 没有足够的输入电压来打开用于生成 PG 信号的开漏 FET、这将导致 FET 处于高阻抗状态、PG 变为高电平信号。 这不会损坏 LDO、但客户应注意、这不会导致其系统出现意外行为。