This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27710:电源要求

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054483/ucc27710-power-supply-requirement

器件型号:UCC27710

大家好、

对于 VDD 和 VHB、UCC27710是否具有任何电源序列、时序和 dv/dt 要求?

此致、

佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takeshi、

    建议使用一个电源序列来实现驱动器输出相对于驱动器控制器信号的可预测行为。

    我们建议在 LI 和 HI 驱动器输入之前、先对 VDD 加电、以便驱动器输出响应初始控制信号。 目标 VDD 在驱动器输入信号前至少提前5-10us 加电并保持稳定、从而使驱动器能够高于 UVLO 阈值并超过任何 UVLO 延迟时间。

    数据表中的第9.2.2.3节建议 VDD 上升时间为20us 或更长、以避免出现任何意外的驱动器输出行为。 HB 偏置上升时间也可受启动电阻器的限制、如果可能、建议超过20us。

    此致、