This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62585:提问

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV62585

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053895/tlv62585-question-asking

器件型号:TLV62585

大家好、

我想知道 TLV62585最适合 G2822T11U 吗?
还是其他器件可以与  G2822T11U 媲美。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    你是对的。 TLV62585xDRL 是距离  G2822T11U 最近的器件。

    如果您有其他支持、请告知我们。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel、

    谢谢。

     我们在 TLV62585xDRL 上有什么优势吗?

    因为该器件与 G2822T11U 不是 P2P。 很难向客户推广。

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    Excel 目前已不在办公室。 请允许我回答。

    我不确定这两种器件的价格。 您可以通过电子邮件进行检查。 但我看到的另一个区别  是、TLV62585具有比 G2822T11U (50uA)更低的 Iq (工作静态电流)= 35uA、而 TLV62585采用比 SOT23-5更小尺寸的 SOT563封装(1.60mm x 1.60mm)。

    谢谢、此致、

    法赫恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farheen、

    感谢您的评论。

    我认为这对我来说是很好的建议、我会告诉我的客户!

    Jason