This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5432:上电后 DCDC 损坏

Guru**** 2770885 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054662/tps5432-dcdc-damaging-after-powering-on

器件型号:TPS5432

你(们)好

我使用的是 TPS5432DDAR IC、您能告诉我它怎么会损坏吗?

在我连接到电源后、PH、GND 和 VIN 引脚显示短路。

输入电压为5V

OUT-3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahesh、

    您能否确保引脚在焊接过程中未短接?

    已测试了多少块电路板? 是否都有相同的问题?

    此致、

    Febin