This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM8A29:采用 WEBENCH 电源设计器且具有3.3V 输入电压设计的 TPSM8A29。

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM8A29

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054560/tpsm8a29-tpsm8a29-with-3-3v-input-voltage-design-in-webench-power-designer

器件型号:TPSM8A29

我们希望使用 TPSM8A29代替英特尔的 EN63A0QI。 我们的电压输入约为3.3V。 但是、我们无法在 WEBENCH 电源设计器中创建电压输入为3.3V 的设计、即最小输入电压大于4V。 我们是否可以仅为设计使用4V 输入电压、然后实际使用3.3V 输入电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的美国团队将对此进行检查、并尽快与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、  输入使用4V 而非3.3V 电压、并将输出电流限制为12A。