This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD22205L:有关 CSD22205L 使用的查询

Guru**** 2379290 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD22205L
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054495/csd22205l-inquiries-regarding-the-use-of-csd22205l

器件型号:CSD22205L

您好、TI 专家。

客户目前正在使用 ON-SEMI 的 FDD306P、我将查看 TI 的 CSD22205L。

e2e.ti.com/.../FDD306P_2D00_D.pdf

客户实际在电路板中使用的规格如下所示。

-使用规格:电压- 4.3V/电流- 4A

Q1)可以根据数据表上的规格来判断是否可以使用、但由于 CSD22205L 的封装很小、因此我希望客户再次检查是否存在任何问题、即使该问题已应用于规格以供使用。

Q2)数据表上的最大额定值为-7.4A、但实际可以使用多少 A?

Q3)是否有任何预防措施、例如在应用于 PCB 时扩大图形?

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Grady、您好!

    感谢您关注 TI FET。 请在下面查看我对您问题的回答。

    1. CSD22205L 应能够支持4A 连续电流。 该 FET 的最大功耗约为0.5W。 在25°C 时、4A 条件下 VGS = 4.5V 时的导通损耗为158mW (100°C 时为184mW)、在25°C 时 VGS = 2.5V 时为240mW (100°C 时为279mW)。
    2. 数据表中的连续电流额定值是一个计算值。 我在下面提供了一个指向博客的链接、该博客介绍了 TI 如何测试和规范 FET 的持续电流。
    3. 请遵循数据表中的 PCB 封装建议、并最大限度地增加连接到漏极和源极焊盘的 FET 周围的铜。

    e2e.ti.com/.../understanding-mosfet-data-sheets-part-3

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2019/10/29/selecting-the-right-power-mosfet-power-block-package-for-your-application

    显然、竞争对手的器件要大得多、具有更大的功率耗散能力和更低的热阻。 如果您有任何其他问题或需要更多信息、请告诉我。

    此致、

    John Wallace

    TI FET 应用