This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51003:BQ51003的调谐谐谐振电路

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51003
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052843/bq51003-tuning-resonant-circuit-for-bq51003

器件型号:BQ51003

您好!

我们正在尝试使用 BQ51003设计无线充电器。

我了解如何计算 Rx 谐振电路上的 C1和 C2、但我不知道如何测量谐振频率和调整实际样本。

您如何测量谐振频率并针对 BQ51003评估板的实际样本调整 C1和 C2?
我认为用于评估板的 C1和 C2不仅经过计算、还经过了调整。

谢谢。

Hikaru。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hikaru

    请参阅数据表“串联和并联谐振电容器选择”,另请参阅下面的常见问题解答。

    键是在使用 PCB 和 TX 线圈仿真器时测量 RX 线圈 L、以确定 LS'值。

    如何为无线电源 RX 线圈选择电容值?: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/905132

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill。

    谢谢。
    我了解如何测量电感。
    LS =谐振频率吗?
    我认为 C1和 C2仅影响谐振频率。
    C1和 C2如何影响 LS?

    最恰当的考虑。
    Hikaru。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill。

    谢谢。
    我了解如何测量电感。
    LS =谐振频率吗?
    我认为 C1和 C2仅影响谐振频率。
    C1和 C2如何影响 LS?

    最恰当的考虑。
    Hikaru。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好


    LS =谐振频率吗?  -- Bill J -不、LS 是数据表上可用空间中的 RX 线圈电感值。
    C1和 C2如何影响 LS?  -- Bill J - LS 和 LS'是 RX 线圈值,用于计算 C1和 C2。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    以下调整谐振频率的方法是否正确?
    测量 PCB 上的 LS 电感。
    2.使用 LS 值计算 C1和 C2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    以下调整谐振频率的方法是否正确?
    测量 PCB 上的 LS 电感。 -- Bill J 是,在 PCB 和 TX (未供电)或 TX 仿真器上,这将是所使用的 Ls 值或 C1。
    2.使用 LS 值计算 C1和 C2。 --- Bill J 是,对 C1使用 Ls',对 C2使用 Ls'。

    请注意、C1计算的谐振频率为100kHz、C2为1MHz。  

    另请参阅常见问题解答: