This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1117:2个稳压器的输入电容值和类型

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054442/lm1117-input-capacitor-value-and-type-for-2-regulators

器件型号:LM1117

您好!

我的电流电路有两个电压稳压器:一个固定5V 和一个固定3.3V、如方框图中所示

稳压器的两个输入通过由另一个电路控制的功率 MOSFET 连接到电池。

1.能否将10uF 钽输入电容器与陶瓷电容器进行交换?

2.输入电容可以使用更高的电容值(>10uF)吗?

3.两个稳压器是否可以共用同一个输入电容器,或者每个稳压器是否应该有自己的输入电容器?

谢谢、

Deniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deniel、您好!

              输入电容器不会影响环路的稳定性。 我们建议使用它们、因为它们可以提高 LDO 的瞬态性能。 尽管我们建议使用钽电容器、但输入端也可以使用陶瓷电容器。 可以 使用更高的电容值(>10uF)、但会增加启动时间。 两个稳压器可以共享同一个输入电容器。  

    此致、

    斯里卡纳特