This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569A:提问

Guru**** 2810705 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV62569A, TLV62569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054511/tlv62569a-question-asking

器件型号:TLV62569A
主题中讨论的其他器件: TLV62569

大家好、

TLV62569DRLR 和 TLV62569ADRLR 有什么区别?

如何查找有关此问题的信息。 我在数据表中找不到差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TLV62569DRLR 具有省电模式运行、而 TLV62569ADRLR 具有强制 PWM 模式运行。 如果您看到 TLV62569A 和 TLV62569的数据表、您会发现此处的差异、如下面的屏幕截图所示。

    我希望它能回答你的问题。

    此致、

    法赫恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farheen、

    谢谢。 我知道这个。

    Jason