This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3671:数据表中的电感器选择方法1

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054380/lm3671-inductor-selection-method-1-in-data-sheet

器件型号:LM3671

您好!

我 计划使用 LM3671TLX-ADJ 、并希望确认 Ioutmax (根据 数据表第8.2.1.2.1.1节中的公式)是指我的应用所需的最大电流、而不是器件能够承受的最大600mA。  我的理解是否正确?  我计划的电流小于100mA。   此外、由于我的电流将低于100mA、是否有任何其他建议可让我在保持电感器小尺寸的同时最大限度地提高效率?   

谢谢、

HSG  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 HSG、

    如数据表中所示、有2种方法可选择电感器饱和电流额定值。 在第8.2.1.2.1.1节- 第一种方法中、 Ioutmax 是指应用中的最大负载电流。 建议   使用方法2、其中电感器饱和电流大于电流限制。 通过方法2、您的应用中具有电流限制保护。

    具有较低磁芯损耗和 DCR 的电感器将为您提供更高的效率。

    此致、

    瓦伦