This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2825A-EP:总线转换器问题

Guru**** 2507315 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2825A-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054514/uc2825a-ep-bus-converter-questions

器件型号:UC2825A-EP

大家好、

我 的客户正在考虑将 UC2825A-EP 用于 UCC28230 EOL 替代产品的总线转换器应用。

它将采用全桥转换器配置、输入电压= 380V 典型值、输出电压= 270V 典型值、输出电压= 700Wmax。

请帮您解决以下问题吗?

-它们将通过开环(不带反馈)和最大占空比=45%来使用它。 没关系吗?

-如果 可用、您能否提供与占空比相关的热性能数据?

-您能否提供全桥拓扑的应用原理图?

-任何其他建议在-55C 温度下工作的全桥 PWM 控制器?  

此致、

Itoh  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于您对 UCC28230及其替代的问题已经通过电子邮件解决、有些问题已经得到解答、因此我将通过电子邮件回复您的问题。 我将关闭此主题。