This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62240:MS17050数据表

Guru**** 2507965 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054042/tps62240-ms17050-datasheet

器件型号:TPS62240
大家好、需要向供应商进一步说明回流焊曲线建议。
基本上、显示一般规格的 TI 回流焊曲线建议(如附件所示)。
我根据无引线规格连接了目前用于 MS17050焊接工艺的 Jabil 曲线。  
请帮助 TI 确认 Jabil 配置文件是否符合 TI 的建议、或者是否需要任何更改?
 
 
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ching、

    我将研究这个问题,并在星期四之前回来。

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ching、

    此器件的分类温度为260C、并遵循回流焊 J-STD-020标准。

    查看您所连接的表格、最大上升斜坡、均热时间和峰值温度均在规格范围内。 根据标准、回流时间应在60s 至150s 范围内。 但这在您的表中较低。

    此致、

    瓦伦