This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63000:启动期间的浪涌电流

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63000, TPS63050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054211/tps63000-inrush-current-during-startup

器件型号:TPS63000
主题中讨论的其他器件: TPS63050

大家好、

客户测量到 TPS63000在启动期间具有较大的浪涌电流、会将 Vin 拉低一点。  

启动测试条件、

输入为5V、输出为5.5V/无负载、EN 由上游 LM73100的 PG 启用。  

输入电源可能具有有限的浪涌电流能力、 因此客户正在寻找 针对该电流进行优化的器件。 我将介绍具有可调节 SS 的 TPS63050。 5Vout/100mA 足够安静。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、  Jerry、

    正确 、使用可调节 SS 时、我们将获得较小的浪涌电流。

    此致

    TAO