This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2384:独立单端口应用。

Guru**** 2515235 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2490, TIDA-00465, PMP20588

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053848/tps2384-standalone-single-port-application

器件型号:TPS2384
主题中讨论的其他器件:TPS2490TIDA-00465PMP20588

 您好!

我想知道上述电路是否能够在单端口 PoE 独立应用中正常工作?

此外,它是否需要 TPS2490热插拔控制器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们会推荐我们的单端口 PSE 设计之一、但它们使用较新的器件。  

    TIDA-00465使用54V 直流输入和 LDO 来获得3.3V 电源轨。

    https://www.ti.com/tool/TIDA-00465 

    PMP20588使用一个12VDC 或24V 交流输入、然后使用一个反激式升压转换为54V (与反激式相似、但是电压被升压)。

    https://www.ti.com/tool/PMP20588

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道有一些 IC 具有单端口独立应用。 但其中大多数都缺货。 您能帮助此设计独立使用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    在设计和开发下的产品文件夹页面中、有一个单端口15W 参考设计: https://www.ti.com/tool/PMP20981 

    请使用、谢谢。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你